您好!
根据下表(VBAT)限制器最小阈值、最低 Vbat 为2.5V、但根据建议的运行条件、VBAT 最小值为2.7V。 我应该参考哪一种??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据下表(VBAT)限制器最小阈值、最低 Vbat 为2.5V、但根据建议的运行条件、VBAT 最小值为2.7V。 我应该参考哪一种??
您好!
10.1也是一种系统级建议。 表6.3将 VBAT 最低设置列为2.7:将保持性能的最低 VBAT、如文档所述。 当 VBAT 降至2.7以下时、您不能再依赖它来实现与 VBAT>2.7V 时相同的性能。
这是未知的、但升压转换器很可能仍处于开启状态、即使性能可能因电压较低而下降。 该器件将保持开启状态、直到达到 VBAT <= 2V、这会触发关闭。 我们不建议在2V<VBAT<2.7V 的区域内运行。
此致
Jeff McPherson