This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:VBAT 限制器最小阈值

Guru**** 2477765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1206351/tas2110-vbat-limiter-minimum-threshold

器件型号:TAS2110

您好!

根据下表(VBAT)限制器最小阈值、最低 Vbat 为2.5V、但根据建议的运行条件、VBAT 最小值为2.7V。  我应该参考哪一种??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在一般建议运行条件中、任何可用设置将被排除在外、因此您应该遵循表6.3

    您可以将肢体_TH_MIN 编程到2.7以下的原因是、您可以通过将最小阈值编程到低于电源/欠压阈值来创建与图44类似的 VBAT 与输出间的关系图。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上表、UVLO 为2V (最小值)、而10.1电源的升压输入为从 VBAT 2.9到5.5V。

    1) 1) 是否说当 VBAT 低于2.9V 时、内部升压功能不起作用?  

    2) 2)只要电压超过2V、IC 就能够正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10.1也是一种系统级建议。 表6.3将 VBAT 最低设置列为2.7:将保持性能的最低 VBAT、如文档所述。 当 VBAT 降至2.7以下时、您不能再依赖它来实现与 VBAT>2.7V 时相同的性能。

    这是未知的、但升压转换器很可能仍处于开启状态、即使性能可能因电压较低而下降。 该器件将保持开启状态、直到达到 VBAT <= 2V、这会触发关闭。 我们不建议在2V<VBAT<2.7V 的区域内运行。

    此致
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们想知道、如果 IC 在 2V<VBAT<2.7V 的电压下运行、会有什么后果?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行测试、并在下周中旬之前与您联系。

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 VBAT 2V<VBAT<2.7V 的情况下测试了一个 EVM。 直到2V 欠压触发并关闭器件后、我才发现性能有任何明显下降。 我仍然无法保证在 VBAT <2.7V 时、所有功能在所有器件上都能正常运行、但我希望这些功能 能够为您提供相关知识以供以后继续。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你的答复。

    在  VBAT 2V<VBAT<2.7V 的测试期间、 内部升压(G 类)是否仍在工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能、由于电荷泵无法再支持、内部升压在大约3V 时关断。 在这个范围内、由于没有升压、您的输出音量将受到很大限制。 但是、输出似乎继续工作、而不会降低性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为内部升压大约会在3V 时关断。 因此、在高输出期间、THD 性能将在2.9V 和3.1V 之间有所不同(带升压转换器)。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为内部升压大约会在3V 时关断。 因此、在高输出期间、THD 性能将在2.9V 和3.1V 之间有所不同(带升压转换器)。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没有升压、高输出会导致削波并对 THD 性能产生负面影响。 测试期间我必须关闭输入音量、以防在升压关闭后出现削波。