This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:块启动延迟

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207930/dix4192-delay-of-block-start

部件号:DIX4192

您好!

查看数据表上的图12时、帧0起始点是 BLS 输入之后的同步 H 沿。

我们的捕获结果显示、前导码 Z (块起始) Pont 是从同步 H 边沿延迟的。    

我们如何消除此阻止启动延迟?

或者这是正确的函数吗、它不能改变这个延迟?  

 

 

另一个问题是 BSSL 的功能、位于寄存器07 bit = 0图29上的 BSSL。

它指定了 TSLIP 中断触发源。

但它并未更改上述的实际块启动延迟时间。 这个函数是正确的吗?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    我认为您无法更改延迟时间 、 从上图来看、这是正确的函数。 我没有看到问题、我误解了您的问题?

    此致。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash,

    没关系、感谢您的确认。

    此致、

    Mochizuki