This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:输出削波、PWM 输出不是 VBoost

Guru**** 2478275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203062/tas2555-output-clipping-pwm-outputs-not-at-vboost

器件型号:TAS2555

你好

我正在尝试增加输出振幅、但输出波形正在削波。  我在扬声器控制寄存器设置为0x3C 时包含了所需波形的图像(绿色波形)、但如果我提高到0x3C 以上(例如连接的0x7C 波形(绿色))、则波形的峰值正在削波。  我也显示了 VBoost (黄色迹线)、它看起来处于正确的水平。  扬声器 PWM 输出是否应该在我的输出削波(我测量5V 至6V 的 PWM 输出)的点上升至接近 VBoost 电平?  至于输出为什么会削波 至0x3C 的扬声器控制增益设置之上、还有其他要研究的问题吗?  PWM 输出馈入升压变压器、然后在500欧姆的负载上测量绿色输出波形。  您能否建议一种方法来证明我已将 TAS2555配置为实现最大输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brad、

    在较高的信号电平下、输出应切换为更接近升压电压。 您能否在没有连接到输出端的负载的情况下进行尝试? 我想检查一下这是否可能是电流限制。
    负载阻抗是多少?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    对此进行了更新:我可以使用用于驱动负载的 TAS2555评估板来获得完整输出振幅。   从 Pure Path Console 导出 TAS2555配置寄存器设置以便在我们的嵌入式设计中复制这些设置的最佳方法是什么?  我尝试了 End System Integration -> Dump the Binary 文件、看到导出了几个.cfg 文件。  我是否必须按照生成这些.cfg 文件的顺序获取所有这些文件的内容以创建单个 I2C 寄存器写入流?  我只需要使用一些.cfg 文件内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是导出的.cfg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brad、

    您应该能够只使用第一个 cfg 文件...combined_configuration_0_...'来初始化器件
    您可以尝试一下、如果有任何问题、请告诉我们?
    谢谢

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师