你好
我正在尝试增加输出振幅、但输出波形正在削波。 我在扬声器控制寄存器设置为0x3C 时包含了所需波形的图像(绿色波形)、但如果我提高到0x3C 以上(例如连接的0x7C 波形(绿色))、则波形的峰值正在削波。 我也显示了 VBoost (黄色迹线)、它看起来处于正确的水平。 扬声器 PWM 输出是否应该在我的输出削波(我测量5V 至6V 的 PWM 输出)的点上升至接近 VBoost 电平? 至于输出为什么会削波 至0x3C 的扬声器控制增益设置之上、还有其他要研究的问题吗? PWM 输出馈入升压变压器、然后在500欧姆的负载上测量绿色输出波形。 您能否建议一种方法来证明我已将 TAS2555配置为实现最大输出功率?