主题中讨论的其他器件:OPA1637
您好、专家:
客户正在寻找音频放大器解决方案、以实现 单端输出的差分信号输入。 您是否有针对此问题的推荐解决方案?
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mark:
[quote userid="253233" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203785/opa1633-differential-input-to-single-end-output 客户正在寻找音频 AMP 解决方案来实现 单端输出的差分信号输入。 您对此有建议的解决方案吗?如果您能向我们提供设计要求和应用程序结束信息(如 Sima 要求)、我会详细回复您的查询。 此外、我想知道从差分输出驱动到单端输出的应用是什么。
随附 是从 FDA 到单端输出的应用手册。 在原理图中、OP113的 BW 被限制为约16kHz。 对于全音频谱应用、这有点低、请参阅下面的应用手册。 此外、建议使用较低的电阻值、以便在音频应用中保持较低的电压噪声。

如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德