This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1633:差分输入转单端输出

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1637
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203785/opa1633-differential-input-to-single-end-output

器件型号:OPA1633
主题中讨论的其他器件:OPA1637

您好、专家:

客户正在寻找音频放大器解决方案、以实现 单端输出的差分信号输入。 您是否有针对此问题的推荐解决方案?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    1. 他们的带宽要求是什么?

    2. 它们的增益要求是什么?

    3. 他们的输入/输出电压范围是多少?  

    4. 他们的电源要求是什么?  

    5. 放大器输出端的负载是多少?  

    6. 是否有任何失真或噪声最低要求?

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    是否有建议的解决方案可按如下方式替换?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     感谢您提供原理图。 我会推荐 OPA1637、它具有更好的 THD、噪声和偏置电流性能、并具有相当的失调电压。 由于这是一个带宽较低的器件、我将此主题移到我们的 精密放大器组、以获取更多建议 和建议。

    此致、
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    [quote userid="253233" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203785/opa1633-differential-input-to-single-end-output 客户正在寻找音频 AMP 解决方案来实现 单端输出的差分信号输入。 您对此有建议的解决方案吗?

    如果您能向我们提供设计要求和应用程序结束信息(如 Sima 要求)、我会详细回复您的查询。 此外、我想知道从差分输出驱动到单端输出的应用是什么。   

    随附 是从 FDA 到单端输出的应用手册。 在原理图中、OP113的 BW 被限制为约16kHz。 对于全音频谱应用、这有点低、请参阅下面的应用手册。 此外、建议使用较低的电阻值、以便在音频应用中保持较低的电压噪声。   

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou235a/sbou235a.pdf?ts=1678802570169&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FOPA1637EVM

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa229a/sbaa229a.pdf?ts=1678806196590&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德