This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:PCM6020上的大噪音问题

Guru**** 2571805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193630/pcm6020-q1-the-issue-of-loud-noise-on-pcm6020

器件型号:PCM6020-Q1

对于 PCM6020背景噪声,我们使用噪声门时,噪声约为10uv ,相反,它约为200uv。 这个值显然过高。 您能帮助我们分析一下原因吗? 我在规格中发现的 MIC 噪声是6.8uv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dirk、

    感谢您的关注。 在我们对其进行研究的同时、留出24-48个工作时间进行响应。 谢谢。

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以就此 E2E 主题提供反馈吗? 我的客户面临一些会影响他们的计划的问题。  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk、您好!

    这些测量是在实施噪声门之前还是之后进行的? 描述与 pcm6260相关的噪声门设置。 还描述了进入 pcm6260的信号及其输入方式。  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.根据电路图、将 Audio Precision 的模拟输出端口连接到 PCM6020、通过 PIN9和 PIN10输入 PCM6020、然后依次通过 DSP 和功率 IC 传递 TDM 信号。 我们测试了电源 IC 的输出背景噪声。

    噪声门的用法:DSP 中的滤波器。 当 DSP 的输入信号是 PCM6020时、过滤掉低于-85dB 的噪声和信号

    为什么确定噪声来自 PCM6020? 因为当 DSP 的输入信号来自 A2B 或 SPDIF 时、不会产生太多噪声

    4.在噪声栅极,测试结果为200uv,在噪声栅极测试结果为12uv,我们的规格为150uv。我想知道  PCM6020在正常使用期间背景噪声为何如此之高。

    谢谢!

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dirk 的澄清、这将会被探究。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    期待您的回复

    谢谢!

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    今天是 TI 假日。 从现在起、您应该可以在48小时内从内核获得更新。

    如果我们未能及时给您回复、请稍候再回复。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:  

    很抱歉这么晚才回复。 我正在和一个团队一起解决这个噪声问题。  

    Br、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    测试了供电 IC 的输出背景噪声。 请提供连接到 IC 的原理图、并在 其中附加一个 FFT 图、该图以 dBFS 为单位显示了 AP 的本底噪声、其中包含输入信号(单端? 多大的频率? 交流或直流耦合?)。

    格式化测试设置时、请确保 PPC3和 AP 的 TDM/DSP 配置同步。 我是指数据包从何处开始:

    • 对 ppc3格式是否有槽位偏移?  
    • 您 在 AP 上是否正在使用 DSP 格式?

    请考虑这些问题并阐明您的设置、以便我们能够更好地帮助您。 并查看这篇有关噪声的帖子、看看它是否会有所帮助:

    e2e.ti.com/.../pcm6020-q1-noise-issue-even-though-the-input-line-has-been-removed

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk、您好!  

    很难确定这些建议是否有助于您找出您的问题。 如果可以、请确认。

    谢谢。

    Ore.