对于 PCM6020背景噪声,我们使用噪声门时,噪声约为10uv ,相反,它约为200uv。 这个值显然过高。 您能帮助我们分析一下原因吗? 我在规格中发现的 MIC 噪声是6.8uv
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 PCM6020背景噪声,我们使用噪声门时,噪声约为10uv ,相反,它约为200uv。 这个值显然过高。 您能帮助我们分析一下原因吗? 我在规格中发现的 MIC 噪声是6.8uv
您好:
1.根据电路图、将 Audio Precision 的模拟输出端口连接到 PCM6020、通过 PIN9和 PIN10输入 PCM6020、然后依次通过 DSP 和功率 IC 传递 TDM 信号。 我们测试了电源 IC 的输出背景噪声。
噪声门的用法:DSP 中的滤波器。 当 DSP 的输入信号是 PCM6020时、过滤掉低于-85dB 的噪声和信号
为什么确定噪声来自 PCM6020? 因为当 DSP 的输入信号来自 A2B 或 SPDIF 时、不会产生太多噪声
4.在噪声栅极,测试结果为200uv,在噪声栅极测试结果为12uv,我们的规格为150uv。我想知道 PCM6020在正常使用期间背景噪声为何如此之高。
谢谢!
迪尔克
尊敬的 Dirk:
测试了供电 IC 的输出背景噪声。 请提供连接到 IC 的原理图、并在 其中附加一个 FFT 图、该图以 dBFS 为单位显示了 AP 的本底噪声、其中包含输入信号(单端? 多大的频率? 交流或直流耦合?)。
格式化测试设置时、请确保 PPC3和 AP 的 TDM/DSP 配置同步。 我是指数据包从何处开始:
请考虑这些问题并阐明您的设置、以便我们能够更好地帮助您。 并查看这篇有关噪声的帖子、看看它是否会有所帮助:
e2e.ti.com/.../pcm6020-q1-noise-issue-even-though-the-input-line-has-been-removed
此致、
Ore.