请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA4411 你(们)好
您能否更详细地解释 短路和热保护?
1.保护何时激活? SCP 的哪种电流? 哪里是温度?
2.阈值是多少?
此致、
林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Hideki-San:
关于短路保护、您可以参阅此较旧的 e2e 主题: (+) TPA6136A2和 TPA4411的短路保护功能-音频-内部论坛-音频-内部- TI E2E 支持论坛
至于热保护、包含在工作特性表中:

此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
尊敬的 Hideki-San:
是的、保护状态类似于 SHUTDOWN、不同之处在于它会定期尝试重新启用。
在大多数 AB 类类型的放大器中、保护是 基于电流测量的、因此如果电流 在 尝试恢复时超过限值、它将恢复到保护状态、否则它将恢复正常运行。
是的、温度保护也是自动重试功能、一旦温度低于阈值15°C、它将恢复正常运行。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师