This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA4411:短路和过热保护

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA4411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203546/tpa4411-short-circuit-and-thermal-protection

器件型号:TPA4411

你(们)好

您能否更详细地解释 短路和热保护?

1.保护何时激活? SCP 的哪种电流? 哪里是温度?  

2.阈值是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki-San:

    关于短路保护、您可以参阅此较旧的 e2e 主题: (+) TPA6136A2和 TPA4411的短路保护功能-音频-内部论坛-音频-内部- TI E2E 支持论坛

    至于热保护、包含在工作特性表中:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    谢谢你。

    SCP 采用何种行为? 关断?

    提供保护之后、客户如何在什么情况下 使 TPA4411从故障中恢复?

    SCP:自动重试、但什么会触发 TPA4411恢复?

    TSD:恢复阈值为 TSDthreshold - 15C。 是自动重试吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki-San:

    是的、保护状态类似于 SHUTDOWN、不同之处在于它会定期尝试重新启用。

    在大多数 AB 类类型的放大器中、保护是 基于电流测量的、因此如果电流 在 尝试恢复时超过限值、它将恢复到保护状态、否则它将恢复正常运行。

    是的、温度保护也是自动重试功能、一旦温度低于阈值15°C、它将恢复正常运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师