This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:输出电流问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203199/tpa3223-output-current-issue

器件型号:TPA3223

您好、专家:

我的客户将在其新项目中使用 TPA3223。 我有一个申请问题需要与您仔细核对。 他们希望在其系统中使用1Ω Ω 负载和15A 电流(PBTL)。 TPS3223能否用于这种情况? 非常感谢!

Br、

王佳齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang

    不管用。

    PBTL 模式 OCP 为20A、这是峰值电流、IRMS 约为14A、而小于15A。

    此外、如果考虑到电路中存在大约1A 的纹波、则更难避免触发 oc。

    谢谢。

    Jesse