请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203199/tpa3223-output-current-issue
器件型号:TPA3223您好、专家:
我的客户将在其新项目中使用 TPA3223。 我有一个申请问题需要与您仔细核对。 他们希望在其系统中使用1Ω Ω 负载和15A 电流(PBTL)。 TPS3223能否用于这种情况? 非常感谢!

Br、
王佳齐