https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201450/pcm1754-q1-fmt-pin-does-not-work
器件型号:PCM1754-Q1主题中讨论的其他器件:PCM1753-Q1、 PCM1754、PCM1753 、
您好、专家:
我们遇到了硬件控制 IC 的问题、并且由于格式不匹配而导致音频失真太大、因此我们使用100欧姆电阻器拉低了 FMT 引脚以获得24位 I2S 格式。 在笔记本电脑上、我们选择了24位44.1kHz 格式。 在示波器上、LRCK 和 BCK 的波形、我们根据数据表分别获得了正确的频率44.1KHz 和2.822MHz。

以前、我们使用的是 PCM1753-Q1、我们 通过软件配置了 SPI 以设置 24位44.1kHz 格式并成功播放音频而不失真。
如果我的配置有误、请更正我。
谢谢。
Mohit