This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:FMT 引脚不起作用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, PCM1753-Q1, PCM1754, PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201450/pcm1754-q1-fmt-pin-does-not-work

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1753-Q1PCM1754、PCM1753

您好、专家:

我们遇到了硬件控制 IC 的问题、并且由于格式不匹配而导致音频失真太大、因此我们使用100欧姆电阻器拉低了 FMT 引脚以获得24位 I2S 格式。 在笔记本电脑上、我们选择了24位44.1kHz 格式。 在示波器上、LRCK 和 BCK 的波形、我们根据数据表分别获得了正确的频率44.1KHz 和2.822MHz。

以前、我们使用的是 PCM1753-Q1、我们 通过软件配置了 SPI 以设置 24位44.1kHz 格式并成功播放音频而不失真。

如果我的配置有误、请更正我。

谢谢。

Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    一旦您设置了 FMT、PCM1754应该都需要它。

    您可以 发送1KHz 正弦  波并检查以下引脚 SCK、BCK 和 FS、尤其是 DIN 波形边沿。  请 共享这些信号的屏幕截图

    您很可能是在 IC 上将 FMT 设置为正确的24B I2S 、但发送的数据不是 I2S、可能是对齐的。 因此、请集中精力查看 CLKS 波形、看看它是否与图23第2部分匹配。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    在示波器上、我们会得到左对齐24位数据、但我不会确认它 是否为 I2S。 我觉得时钟波形不错。 我们不适合拍摄这些图像、很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    PCM1754是一个非常简单的硬件控制设备 ,在几乎所有的情况 下,我见过,要么 时钟错误或输入格式错误的情况发生了。

    FMT=LOW 将器件置于 I2S 模式。  根据您的描述、您已经确认时钟正常、但发送左对齐输入。  请参阅 PCM1753与 PCM1754的格式比较表

    PCM1753-Q1器件支持业界通用的音频数据格式、包括右对齐、I2S 和左对齐。 PCM1754-Q1器件支持 I2S 和16位字右对齐音频数据格式。

    如上所示、您需要将正确的格式发送到芯片。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:
    发送错误的时钟不在我们的控制范围内、因为这些数据和时钟是由笔记本电脑 HDMI 发送的。 我们只能从笔记本电脑控制 SCK 和 I2S 的数据格式。 仅可通过硬件 FMT 引脚更改配置。 我尝试了一次 FMT 低和高,但没有得到结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面的波形中、黄色是数据、蓝色是 LRCK、因此根据波形、输入数据可见格式为进入 DAC 的 I2S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、PCM1754不适合左对齐、但是 PCM1753的工作方式如上面的数据表屏幕截图所示。

    您已确认您在输入中发送左对齐格式。

    一般而言、你总是需要看到 BCLK 以及 LRCLK 和 DIN 才能看到格式、这在你的屏幕截图中是缺失的。

    此致、

    Arash