This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:如果这两个电容器的电容值减少10倍、则产生不利影响

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200757/pcm1794a-adverse-effects-if-the-capacitance-values-of-these-two-capacitors-are-reduced-by-10-times

器件型号:PCM1794A

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

目前、我们用 DAC PCM1794A 制作一批开发板、调试发现 C168和 C203使用推荐容量2700PF 的两个电容器在10kHz 或更高频率下的时间频率响应曲线将发生扭曲(如图1所示)、 将更改为270PF、以满足低于0.1dB 的标准(请参阅图2)。 如果这两个电容器的电容值减少10倍、是否会有任何其他不利影响? 附加了原理图和图

请帮助提供建议。 感谢您的支持。
此致、  
Marvin 酒店