请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC34 我有一个具有四个模拟音频输入和一个模拟音频输出的新应用。 其中一个输入必须以16kHz 的频率进行采样。 其他三个输入的采样频率可以为8kHz。 我考虑以16 kHz 的频率对全部四个通道进行采样、然后只需丢弃每一个样本、即可将三个通道抽取至8 kHz。 一位同事表示关切的是、简单的抽取可能会产生不良的伪影。
- TI 对此应用有何建议? 我正在尝试降低 BOM 成本和布板空间、因此希望使用一个编解码器、但这可能是不可行的。
- 如上所述、将16kHz 音频抽取到8kHz 会有什么影响? 是的、我希望音频质量/带宽会降低、但我对音频伪影更感兴趣。 我可以对输入滤波(编解码器的输入)做些什么来防止或尽量减少任何干扰吗? (我没有足够的计算/DSP 资源来实现完整的采样率转换器后数字化。)