This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:奎特、简单、奎特、抽取的音频质量效果

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201643/tlv320aic34-audio-quality-effects-from-simple-decimation

器件型号:TLV320AIC34

我有一个具有四个模拟音频输入和一个模拟音频输出的新应用。 其中一个输入必须以16kHz 的频率进行采样。 其他三个输入的采样频率可以为8kHz。 我考虑以16 kHz 的频率对全部四个通道进行采样、然后只需丢弃每一个样本、即可将三个通道抽取至8 kHz。 一位同事表示关切的是、简单的抽取可能会产生不良的伪影。

  1. TI 对此应用有何建议? 我正在尝试降低 BOM 成本和布板空间、因此希望使用一个编解码器、但这可能是不可行的。
  2. 如上所述、将16kHz 音频抽取到8kHz 会有什么影响? 是的、我希望音频质量/带宽会降低、但我对音频伪影更感兴趣。 我可以对输入滤波(编解码器的输入)做些什么来防止或尽量减少任何干扰吗? (我没有足够的计算/DSP 资源来实现完整的采样率转换器后数字化。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我会推荐您标记的 AIC34。 您的同事是对的、只要扔掉每份样品、就会产生伪影。 具体来说、它会将8kHz 到16kHz 之间的所有频率混叠回您新的<8kHz 带宽。 在抽取前进行低通/抗混叠滤波有助于减少这些影响。 您可以将其作为编解码器的输入滤波器、或在您的资源允许的情况下作为 DSP 中的简单低通滤波器。 这篇 MATLAB 文章介绍了它背后的理论: https://www.mathworks.com/help/dsp/ug/design-of-decimatorsinterpolators.html

    鉴于 I/O 要求、我建议使用 AIC34、并在抽取之前在模拟或数字域中完成一些额外的抗混叠工作。

    此致、

    Jeff McPherson