This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2:如何降低音频放大器输入端的增益

Guru**** 1153400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3139D2, TLV320AIC3106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1199112/tpa3139d2-how-to-reducing-gain-at-the-input-of-audio-amplifier

器件型号:TPA3139D2
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106

您好、TI 专家!

我们正在计划 将   TLV320AIC3106 (编解码器)连接到音频放大器(TPA3139D2)。 编解码器的模拟输出(在 LEFT_LOP 引脚上) 作为单端连接到音频放大器。 我们将编解码器通道的增益设置为0dB (合成增益)。 TPA3139D2的增益固定为20dB。 但我们音频放大器输出端所需的增益为16dB。 我将随附参考原理图图片、 我的问题是、

  • 如何 在不影响任何音频性能的情况下将音频放大器输入端的增益降低至-4dB 以将音频放大器输出增益调整到所需级别16dB?
  • 有哪些方法或技术可用于降低输入端的增益?

此致

能量收集装置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我建议最好的方法是在编解码器和 AMP 输入电容器之间添加分压电阻。 这是为了降低 AMP 输入电平。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    • 您能否验证并确认以下电阻值是否正确、以便在音频放大器输入端产生-4dB 的增益衰减?
    • 另外、请告诉我、您认为该解决方案可能会产生哪些副作用?  
    • 您认为、该分压器网络后是否需要任何单位增益缓冲器(运算放大器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    解决方案很好、没有其他不良影响。

    最后一个问题、您是指 AGL 吗?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我将讨论单位增益缓冲放大器 、以避免任何阻抗不连续性。

    此致

    SHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHA

    我将讨论单位增益缓冲放大器 、以避免任何阻抗不连续性。

    此致

    [/报价]

    因此我们的器件可直接驱动扬声器。 另外、如果使用线性放大器作为增益缓冲器、其效率非常低、通常无法输出非常大的功率。