请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3139D2 主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106
您好、TI 专家!
我们正在计划 将 TLV320AIC3106 (编解码器)连接到音频放大器(TPA3139D2)。 编解码器的模拟输出(在 LEFT_LOP 引脚上) 作为单端连接到音频放大器。 我们将编解码器通道的增益设置为0dB (合成增益)。 TPA3139D2的增益固定为20dB。 但我们音频放大器输出端所需的增益为16dB。 我将随附参考原理图图片、 我的问题是、
- 如何 在不影响任何音频性能的情况下将音频放大器输入端的增益降低至-4dB 以将音频放大器输出增益调整到所需级别16dB?
- 有哪些方法或技术可用于降低输入端的增益?
此致
能量收集装置