主题: TAS6422E-Q1中讨论的其他器件
大家好、TI 支持团队
客户使用 TAS6422-Q1使用 PBTL 创建了电路图。
由于 TAS6422-Q1的数据表中没有 PBTL 应用 SCH、因此电路图是参考 TAS6422E-Q1的电路图创建的。
请检查 PVDD 电源侧和音频输出(滤波器电路)侧的电路。
[客户的 SCH - TAS6422-Q1 PBTL]
[TAS6422E-Q1 PBTL 应用 SCH]
[TAS6422-Q1 BTL 应用 SCH]
问:在 TAS6422E-Q1的 PBTL 电路中、引脚55和56为 NC、但当在 TAS6422-Q1中用作 PBTL 时、这些引脚是否应视为 NC?
问:如果不使用 NC 处理、是否可能会出现缺陷?
问:请告诉我们 TAS6422-Q1的电源时序(时序信息)。
谢谢。
此致、
MJ