This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:原理图审核请求

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1, TAS6422E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224822/tas6422-q1-schematic-review-request

器件型号:TAS6422-Q1
主题: TAS6422E-Q1中讨论的其他器件

大家好、TI 支持团队

客户使用 TAS6422-Q1使用 PBTL 创建了电路图。

由于 TAS6422-Q1的数据表中没有 PBTL 应用 SCH、因此电路图是参考 TAS6422E-Q1的电路图创建的。

请检查 PVDD 电源侧和音频输出(滤波器电路)侧的电路。

[客户的 SCH - TAS6422-Q1 PBTL]

[TAS6422E-Q1 PBTL 应用 SCH]

[TAS6422-Q1 BTL 应用 SCH]

问:在 TAS6422E-Q1的 PBTL 电路中、引脚55和56为 NC、但当在 TAS6422-Q1中用作 PBTL 时、这些引脚是否应视为 NC?

问:如果不使用 NC 处理、是否可能会出现缺陷?

问:请告诉我们 TAS6422-Q1的电源时序(时序信息)。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    针对您帖子末尾的三个问题:

    1. 引脚55和56在 TAS6422E 内部未端接。  在 TAS6422中、这两个引脚在内部端接。
    2. 在 TAS6422E 中、将 PVDD 连接到引脚55和56不会产生故障。
    3. 请提供您对计时的需求。  您是否使用直流和交流负载诊断?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg

    首先、第一张交付的电路图存在一个误差。

    我很抱歉。

    在从数据表提取的电路图中、BTL 电路是 TAS6422-Q1的电路、PBTL 电路是 TAS6422E-的电路

    问题1:

    1-1. 以下信息是否正确? 我认为会是相反的。

    "在 TAS6422E 中、引脚55和56未在内部端接。 在 TAS6422中、它们在内部端接。"

    2-1. TAS6422-Q1的 PBTL 电路是以 TAS6422E 为基准创建的。

    如果 PVDD 连接到 TAS6422-Q1的引脚55、56、是否有问题?

    3-1. 交流负载诊断是默认设置、未使用。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    1. 正确。  
    2. PVDD 应连接到 TAS6422-Q1上的引脚55和56。  在 TAS6422E 上不必要、不会导致问题。
    3. 由于您正在使用 PBTL、所以在针对 PBTL 模式对器件进行编程时必须特别小心。
      1. 在典型系统中、PVDD 和 VBAT 始终保持连接。  将/STBY 引脚保持为低电平、直到3.3VDC 稳定为止。
      2. 在器件处于待机模式时通过 I2C 对其进行编程。  这是 PBTL 运行所必需的。
      3. 将/STBY 拉至高电平、器件将运行直流负载诊断。  监控寄存器0x0F、直到 DC 诊断完成并且寄存器将其标示为高阻态模式
      4. 将器件读取为进入"静音"或"播放"状态

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg

    客户电路图有什么特别之处吗?

    请检查是否有部件可能会导致整个电路出现问题。

    需要特别注意的是、请查看 PVDD 连接部分中 C 或 R 的电容值以及滤波器部分中的器件容量。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ

     原理图看起来没有问题。 没什么特别的