This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:如何使用 TPA6132A2的电压表进行控制

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224424/tpa6132a2-how-to-control-with-a-potential-meter-for-tpa6132a2

器件型号:TPA6132A2

  e2e.ti.com/.../TPA6132.DSN

嗨、大家好!

我正在使用 TPA6132A2为乐队播放器设计个人监控系统。

我想知道可以在何处放置一个用于控制音量的电位计。

我认为输入引脚应该良好、因此将其放在那里、但它无法按预期工作。

这是我的想法:你可以有两种选择。

哪种方法比较好、PLZ 建议相应的电阻器数量、因为它也会影响输入阻抗。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunsong:

    您通常通过改变输入电阻或反馈电阻来控制放大器的增益、特别是对于 TPA6132A2而言、这两个电阻器都集成在 IC 中、使用引脚 G0和 G1来调节这些值。

    基于此、如果您想添加外部组件来调节增益、可以尝试以下操作:

    • 在 C9和器件的引脚8之间放置一个串联可变电阻器。 该可变电阻器将与内部输入电阻器串联、其值越大、增益越低;当可变电阻器设置为接近0欧姆时、增益将是由引脚 G0和 G1设置的增益。
    • 您在 C12上以及引脚10上采用类似的方法。

    您建议的 R7和 R5的电阻分压器也可以使用、 尽管 R5代表输入信号的功率损耗、但它是在 R5较大时分压器如何工作与该电阻器在 R5较小时的功率损耗之间进行权衡的结果。

    有可用于此器件的 TINA 和 PSpice 模型、您可以使用这些模型来估算得到的信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、这对我来说非常好。

    但是、我在执行 TI SPICE 时遇到了问题。 PLZ 检查我的电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yunsong:

    我将在今天晚些时候或明天早些时候查看仿真。 如果仿真有问题、我们也可以检查 TINA。
    我会尽快分享更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunsong:

    很抱歉延迟回复,我今天会检查这一点,并在一天结束时提供进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunsong:

    请添加 HPVSS 去耦电容、我认为这是您仿真中的唯一误差:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!! 错过了...