嗨、大家好!
我正在使用 TPA6132A2为乐队播放器设计个人监控系统。
我想知道可以在何处放置一个用于控制音量的电位计。
我认为输入引脚应该良好、因此将其放在那里、但它无法按预期工作。
这是我的想法:你可以有两种选择。
哪种方法比较好、PLZ 建议相应的电阻器数量、因为它也会影响输入阻抗。
此致 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yunsong:
您通常通过改变输入电阻或反馈电阻来控制放大器的增益、特别是对于 TPA6132A2而言、这两个电阻器都集成在 IC 中、使用引脚 G0和 G1来调节这些值。
基于此、如果您想添加外部组件来调节增益、可以尝试以下操作:
您建议的 R7和 R5的电阻分压器也可以使用、 尽管 R5代表输入信号的功率损耗、但它是在 R5较大时分压器如何工作与该电阻器在 R5较小时的功率损耗之间进行权衡的结果。
有可用于此器件的 TINA 和 PSpice 模型、您可以使用这些模型来估算得到的信号。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师