尊敬的:
我在返回 SoC 的 IV 感应信号方面存在问题。
我已将 TAS2563配置为 ROM 模式、用于具有 SBCLK/FS 自动检测功能的音频回放。 LRCK 为32kHz、BCLK = 2.048MHz。 放大器能够正确地播放音频流。
我已将 TDM 发送器配置为 IV 检测输出、并且 TDM 总线上存在 I 和 V 信号、I2S 格式、已正确对齐。 但是、如果我将 I2S 数据解码、信号会失真。 在播放1kHz 正弦时、我通过 IV 感应返回一个正弦、然而、正弦波的频率低于原始频率、每1ms 有一些不确定的噪声。 这就好像以更高的频率(48kHz?)对 IV 信号进行采样一样 并以32kHz 的 LRCK 频率移出。 在下图中、上面的曲线图是放大器的模拟输出、下面的曲线图是 I 和 V 信号。

我找不到有关 IV 信号采样的任何信息或寄存器定义、或任何解释此行为的语句。 如何解决该问题?
感谢您的回复!
Br、
Sander Vandekerckhove.