This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:IV 感测的采样频率

Guru**** 2536250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222505/tas2563-sampling-frequency-of-iv-sense

器件型号:TAS2563

尊敬的:

我在返回 SoC 的 IV 感应信号方面存在问题。

我已将 TAS2563配置为 ROM 模式、用于具有 SBCLK/FS 自动检测功能的音频回放。 LRCK 为32kHz、BCLK = 2.048MHz。 放大器能够正确地播放音频流。

我已将 TDM 发送器配置为 IV 检测输出、并且 TDM 总线上存在 I 和 V 信号、I2S 格式、已正确对齐。 但是、如果我将 I2S 数据解码、信号会失真。 在播放1kHz 正弦时、我通过 IV 感应返回一个正弦、然而、正弦波的频率低于原始频率、每1ms 有一些不确定的噪声。 这就好像以更高的频率(48kHz?)对 IV 信号进行采样一样 并以32kHz 的 LRCK 频率移出。 在下图中、上面的曲线图是放大器的模拟输出、下面的曲线图是 I 和 V 信号。

我找不到有关 IV 信号采样的任何信息或寄存器定义、或任何解释此行为的语句。 如何解决该问题?

感谢您的回复!

Br、

Sander Vandekerckhove.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sander、

    您在使用 TAS2563的哪种措辞? 是 WCSP 还是 QFN?
    您是使用 EVM 进行测试、还是使用终端系统本身进行测试?
    在此期间、我将再次检查32kHz 的 IVsense 反馈。 反馈数据应遵循与播放路径相同的采样率。 这也许 与位对齐而不是采样率有关;您可以尝试使用簿0页中的寄存器0x0a 不同配置:

    • 您可以尝试从该寄存器切换位0、这将更改反馈数据的 SBCLK 采样极性。
    • 您也可以尝试将位3-1从其默认值设置为0。 这会将反馈数据移动1位。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复。 我在我们的系统本身中使用采用 QFN 封装的 TAS2563。 我没有在 EVM 上尝试该操作、因为我认为无法强制以32kHz 的频率进行操作? I2S 数据的对齐是正确的;使用示波器对其进行解码、终端系统的 SoC 或数字音频分析仪会提供相同的结果。 移动某个位会导致不同的赝像、但我稍后会尝试。 我会一直向您发布这方面的信息。

    感谢您在此期间查看32kHz 的 IVsense 反馈。 TDM 接口上的反馈数据遵循反馈路径的采样率(适当的 I2S)、但 IV 信号的采样率似乎不同。

    此致、

    Sander Vandekerckhove.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    与此同时、我已经尝试按照您的建议使用数据对齐。 我可以看到预期的行为:导致数据移位、从而产生错误的信号电平。

    Br、

    Sander Vandekerckhove.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sander、

    感谢您身边的测试。

    我能够使用 EVM 在我们结束时复制此内容。 我将与团队一起了解根本原因并找到解决方案。 下面是一些进一步的信息和问题:

    • Isense 和 Vsense 似乎受到这种 FS 差异的影响、但音频输入和音频输出等其他类型的数据似乎不受影响。
    • 综上所述、内部处理似乎也不受影响、这只与如何为 TDM 传输进行数据采样有关。
    • 在应用中发回 IVsense 数据有什么要求? 您是否使用这些数据在主机处理器上运行一些算法? 请注意、TAS2563具有集成的 DSP、可在 IC 内部运行 TI 的扬声器保护算法、而无需将 IVsense 数据反馈到主机。

    我会随时向您发布最新动态。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    很高兴听到您能够重现此问题。 我们实际上正在使用 V 和 I SENSE 数据来运行一些算法。 提前感谢您向我提供有关此问题的最新信息。

    此致、

    Sander Vandekerckhove.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sander、

    感谢您确认反馈数据的用途。
    我会尽快分享更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    有关如何解决此问题的任何更新?

    此致、

    Sander Vandekerckhove.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sander、

    我们还在为这个问题制定一个解决方案、很抱歉等待。 我会尽量尽快回到你与进一步的结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师