This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:如何理解 TSF 和 TFS

Guru**** 2470900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1227464/tas6424e-q1-how-to-understand-tsf-and-tfs

器件型号:TAS6424E-Q1

如何理解 TSF 和 TFS、请举个例子、谢谢!

请您为这些参数提供一个实际示例(波形上的实际点是什么),谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表第11页的说明和规格。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请提供插图、谢谢!  另外、请帮助检查以下波形是否正确?  

    TFS:  

    TSF:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、刘健

      您的波形似乎没有问题。 这两个参数的关键是、在处更改 LRCLK 电平 发生 SCLK、这是使用的最标准。 通过使用这种方式、您无需再担心这两个参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、您好!

    感谢您的回复!  但仍然不能很清楚地理解"LRCLK"是指"FSYNC"? 您的意思是 "FSYNC"级别变化(LOW--> HIGH 或 HIGH--> LOW)应该在 的点  发生  对吧?  

    如何理解8ns? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、刘健

    LRCLK"意思是"FSYNC"?

      是的、FSYNC 和 LRCLK 是相同的、它的名称与不同文献不同。  

    FSYNC"级别更改(低-->高或高-->低)应该在 的点  发生  对吧?  [/报价]

     是的、这是使用的标准。

    如何理解8ns? [/报价]

    这是数字侧用于保证时钟安全的最短时间。 上升沿是 SCLK 的有效点、当 FSYNC 需要变化时、翻转位置需要远离 SCLK 的上升沿。

    [/quote]