This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:drv2700

Guru**** 2514965 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1230024/drv2700evm-hv500-drv2700

器件型号:DRV2700EVM-HV500

您好!

我已经买了 drv2700evm-hv500板,  

我 连接了压电注入器并对其进行测试、

我想以更快的速度启动它,例如在150Hz 频率下,打开1毫秒,然后休息。

如果是、可以使用此板实现。 我之所以提出这个问题、是因为在压电式控制台工作时、我可以获得最长导通时间为50ms、我想降低它。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    我们无法保证特定的导通/关断时间、因为这取决于您的输入信号和您使用的传动器。 您如何生成信号以驱动执行器?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    先生、到目前为止、我使用压电式控制台来控制导通周期和关断周期。

     但准时、我将最小值设置为50ms、我想缩短开通时间、怎么做?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    您能否分享压电式控制台的屏幕截图、其中显示了发送到器件的波形?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我生成的脉冲来自标准驱动部分、而不是来自波形构建器。  

    由于脉冲截止时间为50毫秒、截止脉冲截止时间为50毫秒、因此不能缩短此时间。 这是 drv2700evm-hv500开启或关闭所能处理的最短时间。 如果不是、如何减少这个周期。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    我现在明白了。 这是由 MSP430驱动的 EVM 的限制、而不是器件的限制。 这些选项使用设定的最小点数。 如果您想要更快的速度、则需要使用波形构建器并创建如下所示的内容

    然而、步进间的时间限制为1ms、但这同样是 EVM/MSP430固件的限制、而不是器件的限制。

    此致、
    Jeff McPherson