https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1230024/drv2700evm-hv500-drv2700
器件型号:DRV2700EVM-HV500您好!
我已经买了 drv2700evm-hv500板,
我 连接了压电注入器并对其进行测试、
我想以更快的速度启动它,例如在150Hz 频率下,打开1毫秒,然后休息。
如果是、可以使用此板实现。 我之所以提出这个问题、是因为在压电式控制台工作时、我可以获得最长导通时间为50ms、我想降低它。
谢谢你。