This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:在双放大器配置中有关热保护的问题

Guru**** 2542720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231856/tas5828m-question-regarding-thermal-protection-when-in-bi-amp-configuration

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

您好!

我联系了 TI 支持部门、他们把我指向这里。 下面的缩进区域是我发送的电子邮件的正文。 下面的内容描述了我在发送此支持请求后进行的测试、如果我确认这些测试、我将不胜感激。  

您好!

我公司正在一对我们目前正在开发的台式机扬声器中、在双放大配置中使用了两个 TAS5828M。 文档中指出请参阅 TAS5825M 处理流程 PDF、以获取有关可用于配置的处理流程的详细信息。 似乎没有与 Pure Path Console 3中所见内容对应的确切处理流程、但最适合的是处理流程9 (Base/Pro、48kHz、1.1)、但我们的工作流程没有相位优化器、DPEQ、削波器、它是96kHz、而不是48kHz。 这也是在1.1配置中可用的唯一处理流程。

 

背景信息无意中、我们的问题与此工艺流程中存在的热保护有关。 像在其他配置中一样(例如 Base/Pro 1.0 48K)、此配置/工艺流程没有可自定义的自动增益限制或过热折返设置。 我知道、随着配置/处理流程要求越来越高、可以处理更高的采样率或处理两个信号、因此必须减少功能、但我想知道这些功能是否仍在运行、并且是不可自定义的。  

对我的问题进行总结:

在 Base/Pro 中、96kHz 1.1是否运行自动增益限制或过热折返系统、即使无法自定义也是如此?

如果否、是否存在过热保护? 达到何种程度?

将来是否会提供特定于 TAS5828M 的处理流程文档?

发送支持请求单后完成测试:

  • 在我们当前的 PPC3配置中、我通过扬声器以高于额定功率的频率播放了粉色噪声、以尝试激活过热关断状态。 在执行此操作时、我在0x72和0x73中观察了寄存器映射是否发生了变化。 0x20.4位按顺序从0变为1,而我测量的输出功率没有改变(表明它没有进行过热折返)。 在0x73位3翻转为1后不久、0x72位1 (过热关断故障)翻转、单元进入热关断模式。  
    • 结论:在1.1配置中、基于工艺流程的 Base/Pro 1.1、96kHz 模式下、唯一的过热保护是过热关断。
  • 我将扬声器切换到 Base/Pro (2.0、48K)模式、以便可以使用 PVDD AGL/OTFB 模块。 我将高音扬声器和低音扬声器声道分配给左侧或右侧、然后使用未成组的 EQ 频带来设置一个简单的双工滤波器(这并不理想、但可以正常工作)。 启用温度折返后、我发现在重复先前测试时、输出功率会降低、因为0x73位0-3翻转为1。 位0和位1翻转后、只要测试继续、它就能在~80%额定功率下稳定运行。 在此之后、我还停止播放一段时间、以查看警告位是否会返回0、但除非我手动将0x80位7 (写入清除位)设置为1、然后按下"读取所有寄存器"、否则这些位不会返回0。 我还发现,即使一些0x11b 的警告位可能已翻转为1,如果扬声器有时间冷却,扬声器会恢复到额定功率。
    • 结论:
      • 2.0配置中的温度折返设置会限制输出功率、以防止系统过热。 在 Bi-Amp 配置中、该功能似乎不可用。  
      • 温度折返特性的运行不受0x73值的影响。
      • 当条件不再存在时(即:当温度降至134C 以下时、0x73将不会从'00000111'变为'00000011')、除非0x80位7发生翻转。

感谢您花时间阅读我的问题。 如果有需要补充的内容、还是我忽略了的方面、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    您的学习非常出色。

    正如你所研究的,你的结论也没有问题。

    即使故障或警告消失、故障或警告位也无法自动复位、除非手动清除它们。

    1.1模式中、由于您所说的原因、我们没有热折返、因此资源不足以覆盖所有特性。

    但我们具有1.1模式的过热保护。

    我们还将在将来为 tas5828准备相应的流程说明。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复 Jesse。 非常感谢您确认测试。