主题中讨论的其他器件:TAS5825M、
您好!
我联系了 TI 支持部门、他们把我指向这里。 下面的缩进区域是我发送的电子邮件的正文。 下面的内容描述了我在发送此支持请求后进行的测试、如果我确认这些测试、我将不胜感激。
您好!
我公司正在一对我们目前正在开发的台式机扬声器中、在双放大配置中使用了两个 TAS5828M。 文档中指出请参阅 TAS5825M 处理流程 PDF、以获取有关可用于配置的处理流程的详细信息。 似乎没有与 Pure Path Console 3中所见内容对应的确切处理流程、但最适合的是处理流程9 (Base/Pro、48kHz、1.1)、但我们的工作流程没有相位优化器、DPEQ、削波器、它是96kHz、而不是48kHz。 这也是在1.1配置中可用的唯一处理流程。
背景信息无意中、我们的问题与此工艺流程中存在的热保护有关。 像在其他配置中一样(例如 Base/Pro 1.0 48K)、此配置/工艺流程没有可自定义的自动增益限制或过热折返设置。 我知道、随着配置/处理流程要求越来越高、可以处理更高的采样率或处理两个信号、因此必须减少功能、但我想知道这些功能是否仍在运行、并且是不可自定义的。
对我的问题进行总结:
在 Base/Pro 中、96kHz 1.1是否运行自动增益限制或过热折返系统、即使无法自定义也是如此?
如果否、是否存在过热保护? 达到何种程度?
将来是否会提供特定于 TAS5828M 的处理流程文档?
发送支持请求单后完成测试:
- 在我们当前的 PPC3配置中、我通过扬声器以高于额定功率的频率播放了粉色噪声、以尝试激活过热关断状态。 在执行此操作时、我在0x72和0x73中观察了寄存器映射是否发生了变化。 0x20.4位按顺序从0变为1,而我测量的输出功率没有改变(表明它没有进行过热折返)。 在0x73位3翻转为1后不久、0x72位1 (过热关断故障)翻转、单元进入热关断模式。
- 结论:在1.1配置中、基于工艺流程的 Base/Pro 1.1、96kHz 模式下、唯一的过热保护是过热关断。
- 我将扬声器切换到 Base/Pro (2.0、48K)模式、以便可以使用 PVDD AGL/OTFB 模块。 我将高音扬声器和低音扬声器声道分配给左侧或右侧、然后使用未成组的 EQ 频带来设置一个简单的双工滤波器(这并不理想、但可以正常工作)。 启用温度折返后、我发现在重复先前测试时、输出功率会降低、因为0x73位0-3翻转为1。 位0和位1翻转后、只要测试继续、它就能在~80%额定功率下稳定运行。 在此之后、我还停止播放一段时间、以查看警告位是否会返回0、但除非我手动将0x80位7 (写入清除位)设置为1、然后按下"读取所有寄存器"、否则这些位不会返回0。 我还发现,即使一些0x11b 的警告位可能已翻转为1,如果扬声器有时间冷却,扬声器会恢复到额定功率。
- 结论:
- 2.0配置中的温度折返设置会限制输出功率、以防止系统过热。 在 Bi-Amp 配置中、该功能似乎不可用。
- 温度折返特性的运行不受0x73值的影响。
- 当条件不再存在时(即:当温度降至134C 以下时、0x73将不会从'00000111'变为'00000011')、除非0x80位7发生翻转。
- 结论:
感谢您花时间阅读我的问题。 如果有需要补充的内容、还是我忽略了的方面、请告诉我。