This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:数据表澄清

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233214/tpa3118d2-q1-datasheet-clarification

器件型号:TPA3118D2-Q1

客户 计划采用 TPA3118D2-Q 音频放大器、需要以下澄清:

  • TP3118D2-Q 进行短路检测和启用保护所需的典型时间。
  •  mΩ MOSFET 的 RDS (ON)是否在值为120m Ω 时相同? 因为通常顶部和底部 MOSFET 具有不同的 RDS (ON)值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

      保护仅需几 ns 即可执行操作。 则可以使用10ns。

      它对于高侧和低侧都具有相同的 Rdson 值。