This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1718:PCM1702已停产。 我们可以推荐具有类似功能的产品吗?

Guru**** 2647465 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233963/pcm1718-pcm1702-has-been-discontinued-can-we-recommend-products-with-similar-functions

部件号:PCM1718
主题:PCM1795中讨论的其他器件

您好!

PCM1702已停产。 我们可以推荐具有类似功能的产品吗? 通信接口必须相同、客户不想更改软件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、TI 当前的音频产品系列不包含任何与 PCM1702完美软件兼容的 DAC。 我意识到这并不完全符合要求、但一些新产品可能需要进行一些细微的软件更改。 PCM1745C 的输入协议与 I2S 非常相似,这是 大多数新的音频 DAC 支持的标准。 假设可以修改软件、旧协议看起来足够接近、因此更改 I2S 并不会很困难。

    PCM1702的可能替代产品是 PCM1795。 它可配置为接受20位输入流、并且可在单声道模式下运行。 但是、这将需要寄存器配置、这意味着在通过 I2C 或 SPI 进行引导时需要进行一些软件配置。

    以下是我看到的一些选项:

    1.将该器件替换为 PCM1795 (或类似器件)、然后配置软件寄存器以支持当前音频流参数。

    2.使用具有更高位深度的 DAC,并用零填充数据输出的末尾(仍需要进行软件更改以保持时钟同步并确保 I2S 兼容性)。

    我将 与 DAC 产品专家确认这一点、如果有产品可以配置为正常工作而无需任何软件更改、则在此处回复。 不过,我相信这是不可能的。 如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知!

    此致、
    卢卡斯