Other Parts Discussed in Thread: PCM1795
主题:PCM1795中讨论的其他器件
您好!
PCM1702已停产。 我们可以推荐具有类似功能的产品吗? 通信接口必须相同、客户不想更改软件。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCM1795
您好!
PCM1702已停产。 我们可以推荐具有类似功能的产品吗? 通信接口必须相同、客户不想更改软件。
谢谢!
您好!
据我所知、TI 当前的音频产品系列不包含任何与 PCM1702完美软件兼容的 DAC。 我意识到这并不完全符合要求、但一些新产品可能需要进行一些细微的软件更改。 PCM1745C 的输入协议与 I2S 非常相似,这是 大多数新的音频 DAC 支持的标准。 假设可以修改软件、旧协议看起来足够接近、因此更改 I2S 并不会很困难。
PCM1702的可能替代产品是 PCM1795。 它可配置为接受20位输入流、并且可在单声道模式下运行。 但是、这将需要寄存器配置、这意味着在通过 I2C 或 SPI 进行引导时需要进行一些软件配置。
以下是我看到的一些选项:
1.将该器件替换为 PCM1795 (或类似器件)、然后配置软件寄存器以支持当前音频流参数。
2.使用具有更高位深度的 DAC,并用零填充数据输出的末尾(仍需要进行软件更改以保持时钟同步并确保 I2S 兼容性)。
我将 与 DAC 产品专家确认这一点、如果有产品可以配置为正常工作而无需任何软件更改、则在此处回复。 不过,我相信这是不可能的。 如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知!
此致、
卢卡斯