This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:TDM 应用的最大 BCLK 值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1225148/tlv320dac3203-maximum-bclk-value-for-tdm-application

器件型号:TLV320DAC3203

您好!

我需要在 TDM 模式下使用 TLV320DAC3203、从器件、SR = 96kHz、主器件将生成一个256.fs 的帧、即 BCLK = 24、576MHz。 产生高噪声频率的原因是、主器件承载24/32位不同音频源的8个时隙。 TLV320DAC3203中的偏移资源允许我选择所需的源。

在 TLV320DAC3203文档中、blck_min_hi_period 和 BCLK_min_low_period = 35ns、可得出的最大频率约为14、3MHz。

除了将 SR 降低至48kHz 之外、是否有其他方法可以解决该问题?

非常感谢、此致、
Cassio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cassio:

    正如您提到的、根据规格、我不需要器件能够支持更高的时钟速率。 我假设您的系统需要所有8个通道在同一条总线上运行? 否则、您可以考虑减少插槽数量、从而降低时钟速率。
    为了在更高的时钟速率下再次检查器件性能、我们可以计划下周用 EVM 运行一些测试、尽管这不是完整的器件特性或验证、无论如何都可以吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、

    是的、系统将需要在 tdm 帧中使用8至10个通道、同一条总线。

    很感谢您通过 EVM 测试更高的时钟速率所做的努力、我会等待您的结果。

    非常感谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cassio:

    好的、我会在下周发布有关该测试的任何进展。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、

    您是否获得了 EVM 板测试的一些结果?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cassio:

    对延迟回复深表歉意。
    很遗憾、我现在出差不在办公室、我将完成测试、并在下周早些时候与您联系。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cassio:

    在实验室中对其进行测试后、我可以验证器件是否能够支持建议的更高时钟速率。 结论是您可能必须降低采样率或通道数才能降低时钟速率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、

    好的。 我就可以实现设计了。

    非常感谢、此致。