器件型号:TI AMP IC-TPA6011A4PWP SMD TSSOP 24P
问题:TPA6011A4PWP-IC 启动时温度异常升高。 寻求建议。
问题说明:
当 MB 与操作系统一起打开时、会发现几个 MB 的 AMP IC 异常热、而不是每一个。
操作系统: Win10 64bits -21H2
SPK:4欧姆/3W (仅单通道)
概率:7/15
原理图:
e2e.ti.com/.../1803.AMP_5F00_TI_5F00_TPA6011A4PWP_5F00_schematic_5F00_review.pdf
调试步骤:
- 确认 AMP IC 电路。
- 我觉得 AMP IC 有问题、但更换 AMP IC 后情况是一样的。
- 断开 C994 (不要将 R/L 连接在一起)、并在更换 AMP IC 后进行一次确认。 它仍会发生。
- 如果首先移除连接到 D98/D99/D100/D101 SPK 的 TVS、则温度仍将升高。
- 拆下 C979/C980、当没有输入信号时、AMP IC 的温度目前不上升。
- 断开 MB 的 AMP IC 中异常热的线路、并将音频编解码器 IC 的线路连接到另一 MB 的线路输入(使用相同的 TI AMP IC)
确认声音正常、温度也正常(约30度)
它应该可以确认异常现象伴随的 MB。


DC 电平偏移不在2.5V 上。
测量异常波形和正常波形的现象可从下图中找到、TPA6011A4放大器 IC_Pin 24的输出异常小(感觉能耗在 AMP IC 上)。
只是我不明白是什么干扰导致了这个例外。
如果有任何问题、还请帮助审查。 非常感谢。
Br
黄保罗。