This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6011A4:TPA6011A4PWP-IC 在启动时温度上升异常。

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6011A4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231699/tpa6011a4-the-temperature-of-tpa6011a4pwp-ic-rises-abnormally-when-starting-up

器件型号:TPA6011A4

器件型号:TI AMP IC-TPA6011A4PWP SMD TSSOP 24P

问题:TPA6011A4PWP-IC 启动时温度异常升高。 寻求建议。

问题说明:

当 MB 与操作系统一起打开时、会发现几个 MB 的 AMP IC 异常热、而不是每一个。

操作系统: Win10 64bits -21H2

SPK:4欧姆/3W (仅单通道)

概率:7/15

原理图:  

e2e.ti.com/.../1803.AMP_5F00_TI_5F00_TPA6011A4PWP_5F00_schematic_5F00_review.pdf

调试步骤:

  1. 确认 AMP IC 电路。
  2. 我觉得 AMP IC 有问题、但更换 AMP IC 后情况是一样的。
  3. 断开 C994 (不要将 R/L 连接在一起)、并在更换 AMP IC 后进行一次确认。 它仍会发生。
  4. 如果首先移除连接到 D98/D99/D100/D101 SPK 的 TVS、则温度仍将升高。
  5. 拆下 C979/C980、当没有输入信号时、AMP IC 的温度目前不上升。
  6. 断开 MB 的 AMP IC 中异常热的线路、并将音频编解码器 IC 的线路连接到另一 MB 的线路输入(使用相同的 TI AMP IC)

确认声音正常、温度也正常(约30度)

它应该可以确认异常现象伴随的 MB。

DC 电平偏移不在2.5V 上。

测量异常波形和正常波形的现象可从下图中找到、TPA6011A4放大器 IC_Pin 24的输出异常小(感觉能耗在 AMP IC 上)。

只是我不明白是什么干扰导致了这个例外。

如果有任何问题、还请帮助审查。 非常感谢。

 

Br

黄保罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polo 衫

    今天是 TI 美国的假日。 我们的团队将在星期二与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polo 衫

    我想知道这是否会有一些高频振荡 您是否可以尝试在编解码器输出和放大器输入之间添加一个 RC 低通滤波器? 您可以执行以下操作:

    • 将 C979移动到 R1214封装以将交流耦合电容器保持在信号路径中
    • 将 C979替换为低通滤波器 R
    • 在 C979和 R1214 封装之间的 GND 之间添加低通滤波器 C 以构成滤波器
    • 20kHz 左右的 LPF 截止频率是可以的。 您可能会考虑一个大约为 kOhm 的较大 R 值、以减少它对音频信号的负载影响

    希望这有助于确定根本原因。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢支持。:)