This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4670:我需要澄清音频功率放大器电路组件

Guru**** 2541890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231190/lm4670-i-need-clarification-for-an-audio-power-amplifier-circuit-component

器件型号:LM4670

尊敬的团队:

下面是我采用 音频功率 放大器的第一个设计的方框图。

音频功率放大器的输入来自   Quectel 的 SC200模块。

PA 的输出连接到 扬声器

我有几个问题:

  1. 我选择的 PA 是否能够驱动此4欧姆扬声器?
  2. 选择用于驱动扬声器的 PA 时需要考虑哪些因素?
  3. 我可以在输出端获得多大的功率?
  4. 在 PA 选择期间的 Digikey 中、我可以看到最大输出功率 x 通道@负载为"3W x 1 @ 4Ohm"、我是否知道您的意思?
  5. 如果我将具有上述规格的 PA 连接到8 Ω 扬声器会发生什么情况   

下面是我的原理图。您能回顾一下吗?

此致

Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    1. 我选择的 PA 是否能够驱动此4欧姆扬声器?
      1. 是的、可以。
    2. 选择用于驱动扬声器的 PA 时需要考虑哪些因素?
      1. 具体取决于系统是什么和要求。  我们是否在寻找效率、THD+N、最大输出功率?  与合适的放大器相匹配的扬声器性能表现有多好。
    3. 我可以在输出端获得多大的功率?
    4. 在 PA 选择期间的 Digikey 中、我可以看到最大输出功率 x 通道@负载为"3W x 1 @ 4Ohm"、我是否知道您的意思?
      1. 这意味着、这是一个单通道器件、在4欧姆阻性负载下、可连续输出3W RMS。  
    5. 如果我将具有上述规格的 PA 连接到8 Ω 扬声器会发生什么情况  
      1. 在相同的相对 功率等级下、您会获得更好的 THD+N
      2. 这样可以获得更好的效率
      3. 但是、您可以实现最大输出功率的1/2

    至于您的原理图、

    1. 输入灵敏度。  确保使用 R563和 R564正确设置增益、以获得所需的最大输出电压。

    2.这些保护二极管看起来像是5V 的电压?  请确保电源电压至少比该阈值低1V。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你

    这些保护二极管看起来像5V?  请确保电源电压至少比此阈值低1V。[/报价]

    是5V。

    我想知道您所说的"请确保电源电压至少比该阈值低1V"的意思。

    此致

    Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    VIN_PA 最大电压应比保护电路的该5V 阈值低1V。  在本例中为4V。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    谢谢你。

    我知道吗、TI 有任何应用手册、可帮助您了解如何选择 PA、扬声器以及设计 PA 电路时需要考虑的事项等

    此致

    Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、  

    请让我检查一下、我会尽快回复您。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您投入宝贵的时间给予关注。

    此致

    Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    此概述可帮助您为您的应用选择合适的器件。

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/overview.html

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想知道您为什么说"您的 VIN_PA 最大电压应比保护电路的该5V 阈值低1V。  在本例中为4V。"

    我决定使用5V。我是否需要6V 的 ESD 二极管。

    此致

    Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    今天是 TI 美国的假日。 Jeff 将在星期二回来与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我认为这里的问题在于、鉴于放大器由5V 电源供电、工作电压范围刚好处于 TVS 反向关断电压的限制范围内、例如、 来自放大器的输出信号可能会跳闸到 TVS 二极管的击穿区域、因此增加一些余量是将 TVS 保持在其正常工作范围内的安全考虑因素。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我更改了二极管。 新 P/N 为 SMAJ6.0CA。

    此致

    Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    这看起来不错
    谢谢!

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师