尊敬的团队:
下面是我采用 音频功率 放大器的第一个设计的方框图。
音频功率放大器的输入来自 Quectel 的 SC200模块。
PA 的输出连接到 扬声器。
我有几个问题:
- 我选择的 PA 是否能够驱动此4欧姆扬声器?
- 选择用于驱动扬声器的 PA 时需要考虑哪些因素?
- 我可以在输出端获得多大的功率?
- 在 PA 选择期间的 Digikey 中、我可以看到最大输出功率 x 通道@负载为"3W x 1 @ 4Ohm"、我是否知道您的意思?
- 如果我将具有上述规格的 PA 连接到8 Ω 扬声器会发生什么情况

下面是我的原理图。您能回顾一下吗?

此致
Hari.