https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1230299/pcm2707evm-u-on-off-noise
器件型号:PCM2707EVM-U主题中讨论的其他器件:PCM2906C
您好、TI 团队
我使用的是与手机连接的,但在以下情况下会有噪音。
-当连接到智能手机时:风吹的声音
-当与智能手机断开连接时:弹出噪音
请告诉我如何在这种情况下进行调试。

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1230299/pcm2707evm-u-on-off-noise
器件型号:PCM2707EVM-U您好、TI 团队
我使用的是与手机连接的,但在以下情况下会有噪音。
-当连接到智能手机时:风吹的声音
-当与智能手机断开连接时:弹出噪音
请告诉我如何在这种情况下进行调试。

谢谢
您好、Arash
我重新连接照片。
我已将 PCM2707的"主机"引脚添加到波形中。
在我的器件中、PCM2707连接到 USB 2.0集线器(FE1.1S)。
集线器在成组模式下控制 UFP 器件的电源。
我设计此信号控制 PCM2707上处于自供电模式的"主机"引脚。
PIC1显示了测量波形的位置。
100uF 的+极(朝向 PCM2707)为黄色、-极(朝向耳机插孔)为绿色。
当连接了 USB 主机时、
PIC3是指 USB 主机断开连接。
观察 Pic2时、"主机"引脚变为 H、VoutR、L 的电压升高、从而产生风噪声。
在 PIC3中、一旦主机断开连接、VoutR、L 上的电压就会立即下降。
尽管主机引脚未变为低电平、但 PCM2707不仅会首先降低电压、而且还会以太快的速度降低电压。
这会导致很大的噼啪噪声。
pic:原理图

PIC2: USB 连接

PIC3:USB 断开连接

zip)波形图
e2e.ti.com/.../2821.Waveform.zip
谢谢。
郑
对于调试、我建议将其分为2个不同段、第一个段是涉及主机接口和负载部分的 DAC 操作。 因此、您应查看以下内容、并确保 在此部分中一切正常:
USB 主机接口序列 和时序与工作模式选择
另请注意主机 引脚 注释: 自供电运行(连接到 VBUS)期间的主机检测。 总线供电运行期间的最大功率选择。 (低电平:100mA、高电平:500mA)。
理想情况下,您应该检查 DAC 没有负载网络,如果不能, 模拟该部分本身。 您可以找到 电解电容器的电容器模型、并进行简单的仿真以查看尖峰的行为和幅度。
正如我之前提到的、我希望您会看到一些噗声、但嗡声对我来说是一个陌生的、并且可能与您的主机以及与主机的连接有关。
此致、
Arash