This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707EVM-U:开/关噪声

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1230299/pcm2707evm-u-on-off-noise

器件型号:PCM2707EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM2906C

您好、TI 团队

我使用的是与手机连接的,但在以下情况下会有噪音。
-当连接到智能手机时:风吹的声音
-当与智能手机断开连接时:弹出噪音

请告诉我如何在这种情况下进行调试。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 EVM、或者这只是您电路板上的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pdjuandi。

    这是我的开发板。

    谢谢。

    郑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会尽快回复您。 我要向支持 USB DAC 的团队成员转交这份工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pdjuandi。

    是否有任何产品可以将2707替换为软关闭或无爆音功能?

    谢谢。

    郑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongki:

    我怀疑您在 GND 的输出端使用 的电阻器 会影响到 噼啪噪声、您可以更改它们、看看影响、当然、THD 可能会受到影响。  

    除了 PCM270X DAC 系列之外,您可能需要考虑的其他器件 是 PCM290x (编解码器) ,例如 PCM2906C。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pdjuandi。

    我通过改变电阻值(330 -> 1K -> 100)进行了测试、但我没有感觉到变化。
    我正在考虑添加一个串联电阻器、这会影响性能吗?

    谢谢。

    郑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yongki、您好、 数据表  中提到了 图32中电阻器 R7和 R8的值可能影响噼啪噪声 级别;因此、尽管它在噼啪噪声级别上有所不同、但它可能没有您想象的那么多。 最好从类似于图32的网络开始、然后修改值以将流行噪声降低到令人满意的水平。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    我测量了电路图上标记的2个点的波形。

    您能看一下波形并给出调试方向吗?

    USB 连接

    USB 断开

    谢谢。

    郑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、您可以看到、您上传的一些波形没有显示。 请您再发一遍,同时请说明波形是什么,并详细说明 条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    我重新连接照片。
    我已将 PCM2707的"主机"引脚添加到波形中。

    在我的器件中、PCM2707连接到 USB 2.0集线器(FE1.1S)。
    集线器在成组模式下控制 UFP 器件的电源。
    我设计此信号控制 PCM2707上处于自供电模式的"主机"引脚。

    PIC1显示了测量波形的位置。
    100uF 的+极(朝向 PCM2707)为黄色、-极(朝向耳机插孔)为绿色。

    当连接了 USB 主机时、
    PIC3是指 USB 主机断开连接。

    观察 Pic2时、"主机"引脚变为 H、VoutR、L 的电压升高、从而产生风噪声。
    在 PIC3中、一旦主机断开连接、VoutR、L 上的电压就会立即下降。
    尽管主机引脚未变为低电平、但 PCM2707不仅会首先降低电压、而且还会以太快的速度降低电压。
    这会导致很大的噼啪噪声。

    pic:原理图

    PIC2: USB 连接

    PIC3:USB 断开连接

    zip)波形图

    e2e.ti.com/.../2821.Waveform.zip

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于调试、我建议将其分为2个不同段、第一个段是涉及主机接口和负载部分的 DAC 操作。 因此、您应查看以下内容、并确保   在此部分中一切正常:

    USB 主机接口序列 和时序与工作模式选择

    另请注意主机 引脚 注释:   自供电运行(连接到 VBUS)期间的主机检测。 总线供电运行期间的最大功率选择。 (低电平:100mA、高电平:500mA)。  

     理想情况下,您应该检查 DAC 没有负载网络,如果不能,   模拟该部分本身。  您可以找到 电解电容器的电容器模型、并进行简单的仿真以查看尖峰的行为和幅度。

    正如我之前提到的、我希望您会看到一些噗声、但嗡声对我来说是一个陌生的、并且可能与您的主机以及与主机的连接有关。

    此致、

    Arash