This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:有关电源时序的查询

Guru**** 2469960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233088/tas6422-q1-inquiries-about-power-sequence

器件型号:TAS6422-Q1

大家好、TI 支持团队

我正在设计一个应用于车辆的 AMP。

我已经通过其他查询进行了查询、但我想再问一些问题。

目前、该产品设计为 TAS6422-Q1产品、VBAT=14V、PVDD=20V (升压转换器)。

在 VBAT 上电状态下、升压转换器开启时、施加 PVDD=20V、而升压转换器关闭时、PVDD=14V (VBAT)。

即使升压转换器关闭、电压也会输出、如输入旁路。 (此概念无法更改。)

在上述条件下、在将 VESS AMP 测试安装到车辆上之后、TAS6422-Q1产品的 PVDD 引脚上发生了烧毁症状(请参阅下图)。

当前的电源序列应用如下。

加电:VBAT -> PVDD (时序与 VBAT 大致相同)-> VDD

断电:VDD -> VBAT、PVDD (PVDD 从20V 的升压电压逐渐降低、变为与 VBAT 相同的电压)。

即使电源关闭、VBAT 和 PVDD 也不会移除电压。

在这些条件下、是否有任何器件会发生故障?

上述不良情况与电源时序之间是否存在连接?

如果相关、是否有办法通过软件进行补偿(寄存器更改)?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    软件是否使用/STDBY 引脚?  好的做法是在断开 DVDD (3.3V)电源之前使用待机功能。

    我们尝试了许多不同的电源序列、但其中任何一个都不会导致灾难性故障。  一如既往、使用正确的返回路径、使该器件可以通过我们的 QC 部门。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg

    感谢您的回复。

    我们将使用/STDBY。

    另一个问题。

    STDBY 关闭时、PVDD 是否应该变为 OV?

    如上所述、在我的系统中、当 STDBY 关闭时、以与 VBAT 相同的电压施加 PVDD。

    在这种情况下、产品是否会损坏?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    PVDD 绝不应超过绝对最大值。  打开或关闭时不应超过此限制。  如果超出 ABS、产品可能会受到影响。 最大值。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg

    这不是与 ABS 最大值相关的查询。

    这里是关于 STDBY 为低电平时 PVDD 被输入的状态的查询。

    即使 STDBY 为低电平、PVDD 也会施加大约14V 的电压。

    这些情况是否会损坏产品?

    当 STDBY=低电平时、PVDD 应该处于什么状态?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg

    下面的波形是客户设计的产品的两个波形。

    1)当系统关闭时,STDBY 变为低电平,MCK 关闭。 相应地、PWM 被立即关闭。

    PWM 立即关闭是否是产品的问题?

    2) 2)如果在系统打开状态下只有 STDBY 变为低电平、PWM 会在一段特定的时间内出现、如下面的波形所示、然后关闭。

    经确认、上述两个波形和条件对于 EVM 是相同的。

    这两个波形和条件是否会对产品造成损坏?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    这两种情况都不会损坏器件。  音频也没有问题。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg

    请确认以上问题。

    STDBY =低电平时、我是否应该保持 PVDD=0V?

    目前、我们的电路保持在14V。

    请确认。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    在待机模式下、无需强制 PVDD 为低电平。  它可始终与电池相连。

    此致、
    S·格雷格