大家好、TI 支持团队
我正在设计一个应用于车辆的 AMP。
我已经通过其他查询进行了查询、但我想再问一些问题。
目前、该产品设计为 TAS6422-Q1产品、VBAT=14V、PVDD=20V (升压转换器)。
在 VBAT 上电状态下、升压转换器开启时、施加 PVDD=20V、而升压转换器关闭时、PVDD=14V (VBAT)。
即使升压转换器关闭、电压也会输出、如输入旁路。 (此概念无法更改。)
在上述条件下、在将 VESS AMP 测试安装到车辆上之后、TAS6422-Q1产品的 PVDD 引脚上发生了烧毁症状(请参阅下图)。

当前的电源序列应用如下。
加电:VBAT -> PVDD (时序与 VBAT 大致相同)-> VDD
断电:VDD -> VBAT、PVDD (PVDD 从20V 的升压电压逐渐降低、变为与 VBAT 相同的电压)。
即使电源关闭、VBAT 和 PVDD 也不会移除电压。
在这些条件下、是否有任何器件会发生故障?
上述不良情况与电源时序之间是否存在连接?
如果相关、是否有办法通过软件进行补偿(寄存器更改)?
谢谢。
此致、
MJ