This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:故障在 PBTL 配置中保持低电平-复位不工作

Guru**** 2518060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1225244/tpa3255-fault-stays-low-in-pbtl-configuration---reset-not-working

器件型号:TPA3255

尊敬的 TI 技术支持:

使用 TI EVM 作为参考、我已经设计了自己的 PBTL 放大器(随附文件)。

遗憾的是、当为器件供电(使用24Vdc)时、放大器将保持故障低电平、我无法使器件正常工作。

切换/RESET 不会清除/FAULT 状态。

以下是目前的配置:


频率可调: 10K 欧姆
OSC IOM 和 OSC OIP 保持打开
Cstart:47nF

输入信号:

PVDD = 23.1V
GVDD_AB = GVDD_CD = VDD = 12V
INC = IND = GND
M1:GND
M2:3V3

/OTW = 3V3
/FAULT = 0V  

因此、看看器件为什么保持在 FAULT=0V 的可能值、我在数据表中找到:

方案1:  引脚对引脚短路保护(PPSC)。

由于 PWM_A = PWM_B = OUT_A = OUT_B = 7、9V、并且 PVDD 上没有电阻负载、所以放大器输出不短接至 GND 或 PVDD。
似乎器件仍被阻止在 PPSC 检测中。

选项2: 欠压保护(UVP)和上电复位(POR)

无法实现、因为所有电源电压都在电气特性表(请参阅上文)中报告的规定值范围内。

选项3:由于 OSC_IO 输入信号频率降至最小频率以下、卡在故障处。

OSC_IO 保持开路、其电压为1.6V。

就是这样! 如果您对器件的反应类似有任何建议、我很乐意知道。

感谢您的观看、

此致、

e2e.ti.com/.../Ampli_5F00_Classe_5F00_D_5F00_rev2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,MNB。

    查看您的原理图后、我注意到在您的 原理图 配置中 M0和 M1似乎相反。

    如果使用 PBTL 模式、则应使 M1=0和 M2=1、并应将 INC 和 IND 接地。

    您是否可以首先尝试更改它?

    等待您的反馈。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qiu:

    您是对的,我的原理图不正确(我更改了它)然而 在 PCB  M1 : GND 和  M2 : 3V3 (见上面)。

    所以问题不是从那里来的。

    还有其他想法吗?

    此致、

    泰奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 泰奥。

    这 的确是一个奇怪的问题。

    所以在您的配置下、当 PVDD 低于大约24V 时、它是否能够正常工作?

    您能与我们分享更多相关信息吗?

    请提供输入/输出(PWM)/故障/OTW 的波形(正常和故障条件)

    谢谢。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qiu

    电源(PVDD)实际上是24V 直流。 我没有尝试更高的电压、因为 TPA3255应该能够处理这样的功率以便启动和正常工作。

    目前、我从未能够让该板工作。 我一直将/fault 引脚设置为低电平、复位没有任何帮助。

    我必须使用示波器检查输出波形。 目前我只能说明万用表上的  PWM_A = PWM_B = OUT_A = OUT_B = 7、9Vdc。

    此致、

    泰奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 泰奥。

    PWM_A = PWM_B = out_A = out_B = 7、9Vdc。

    这是异常的。

    我们真的需要更多的信息、以便进一步分析。

    请提供输入/输出(PWM)/故障/ OTW 的波形。(正常和故障两种情况)

    您还能否提供  INPUT/ OUTPUT (PWM)/ Fault/OTW 的启动波形。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qiu:

    有关电路板问题的更新、在/FAULT 模式下受阻。

    移除跳线(短接 IN_C 和 IN_D)时、/FAULT 引脚变为高电平、器件开始几乎正常反应(复位工作)。
    但是、如果我连接了音频源(sinus 440Hz)、我看到在放大器的输出 A 或 B 处任何 PWM 都无法工作。

    因此、IN_C 和 IN_D 接地短路似乎有问题。  

    这是我在...

    1)电源:PVDD=25V

    2) IN_C 和 IN_D 的跳线未接地

    3)音频连接到入口: Sinus 440 Hz

    入口的音频输入:(请参阅原理图中的电位 IN_Gaugche 或 IN_Droite)

    AO NE5532AD 之后的音频线路: (参见示意图中电位 IN_A= IN_B ):

    IN_C = 4V +交流。  

    交流纹波不受音频输入的影响:如果去除440Hz 信号,交流纹波将保持不变。

    这是我对 IN_D 的处理

    以下是我在 PWM_A 和 PWM_B 上找到的内容:

    我曾尝试使用10k Ω 的电阻器将 IN_C 和 IN_D 短路、以防短路会导致问题、但这没有任何帮助。
    如果 I 短路(使用跳线或10k Ω) IN_C、IN_D 或两者、则/FAULT 引脚再次变为低电平。

    此致、

    泰奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Theo

    输入侧是否可以按如下方式进行改变?

    它似乎与我们的原理图不同。

    THKS

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    这确实解决了问题的一部分! 谢谢你。

    在 INPUT_C 和 INPUT_D 上添加电容器会删除/FAULT 状态。  
    我必须承认、数据表很复杂、因为它们没有在 PBTL 模式下指定这一点:

    好的、所以 TPA3255现在可以对启动+复位按钮做出正常响应。

    但是、仍然没有 PWM 工作、即使 IN_A 和 IN_B 在入口处接收到信号(SINUS)。

    我还尝试增加 AOP 的增益、以便 G 现在为3、而不是1;但这不能解决我在这里的问题。

    此致、

    泰奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 泰奥。

    在 input_C 和 input_D 上添加电容器可删除/fault 状态。  [/报价]

    你是否要浮动 INC 和 IND?

    数据表中的原理图应该没有问题。

    使用 PBTL 模式时、INC 和 IND 应连接到 GND。

    请帮助再次检查 电路中的 M1和 M2引脚是否正确。(M1应为0、M2应为1)。 当我在 EVM 板中将 M1更改为1、将 M2更改为0时、它也会报告故障、当我移除将 INC 和 IND 连接到 GND 的跳线时、故障消失了。 这个现象和你的情况是一样的。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei & Jesse、您好!

    您是不是要浮动 INC 和 IND?

    不、我遵循了此原理图、这意味着我要将 INC 和 IND 直接短接至 GND;但这不像这样工作。 像评估板和杰西上面建议的那样,添加一个10uF Capa 很重要。

    通过此"升级"、TPA3255可以正常做出反应。 /FAULT 和/CLIP 在 PBTL 模式下为高电平。  

    请帮助用户再次检查 电路中的 M1和 M2引脚是否正确。(M1应为0,M2应为1)

    是的、我确认是这种情况。 正如之前所解释的那样、这只是我在原理图上犯的一个错误。 此问题已得到更正。

    我要说明的最后一个问题是 TPA3255不会生成任何 PWM。 通过音频正弦输入、我可以看到 TPA3255在 IN_A 和 IN_B 的入口处获得正确的信号。 片段有时会闪烁(不会持续闪烁);有时显示音频片段。 所以入口阶段似乎工作正常。

    什么能解释 TPA3255在输出端没有响应? 输出未接地并且  PWM_A = PWM_B = OUT_A = OUT_B = 7、9V。

    此致、

    泰奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 泰奥。

    关于这种情况、我可以与您确认一些事情吗?

    1.您是说如果没有连接10uF 到 INC、IND 会导致故障吗? 如下图所示。  

    使用此"升级"时,TPA3255反应正常。 /FAULT 和/CLIP 在 PBTL 模式下为高电平。  [/报价]

    在条件 A 下、它不会报告故障。 在 B 条件下、它将继续出现故障、对吧?

    否则、可能是 PBTL 连接错误所致。

    如果将 C 和 D 直接 接地、这是标准 PBTL 连接。 但是、如果您通过电容器到 GND、内部偏置将通过电容器形成。

    因此、您可以移除所有电感器并检查 AMP 是否能够在这种条件下输出 PWM。

    如果可能、您可以移除 C23和 C34来进行另一个测试吗?(直接将输入 C 和 D 引脚连接到 GND)

    2.您这边是否有 EVM 板? 能否在我们的 EVM 板上重现故障有助于我们了解您的问题。 我这边无法重现您的问题。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qiu:

    让我再次检查一下、然后回来与您联系。

    否很遗憾、我没有任何 EVM 板可供测试。

    此致、

    泰奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Theo

    您可以通过此链接应用 EVM。

    https://tisamples.ti.com/order/tisamples/zh/%3f

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    链接无法正常工作。 但是、使用 https://tisamples.ti.com/order/tisamples/zh 、我可以查找样片、但 TPA3255EVM 不可用。

    我已经拥有的仅 TPA3255组件。

    您是说可以申请 TPA3255EVM 样品吗?

    此致、

    泰奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、theo:

    提供的链接主要供内部使用、我们建议您在 https://www.ti.com/tool/TPA3255EVM 页面底部从 TI store 或经销商处购买 EVM。

    此致、
    路易斯