Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5825M, TAS5825PEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825M、
您好:)
我目前正在设计一个使用2个 TAS5825P + 2个 TAS5825M 的设计、现在已经到了需要选择合适升压转换器的地步。
但我没有找到任何文档、说明如何选择合适的 升压转换器来 与 TAS5825P 的 Hybrid-Pro 功能配合使用、并希望 尽可能获得一些帮助和/或建议。
----------------
Q1:建议使用的最低开关频率是多少? (TAS:384KHz)
Q2:是否有任何环路增益要求?
Q3:由于 我要使用2个全范围驱动器和2个具有不同输出要求的低音炮、所以 改用2个独立的升压转换器会很有用吗?
Q4:此应用是否有任何两相升压转换器?
----------------
我的设计:
输入:6.40V 至8.20V (2节锂离子电池)
升压器输出:9.80V 至20V 6.5A 峰值
-
1个 TAS5825M、在10W RMS 下驱动4 Ω
2-TAS5825P、在10W RMS 下驱动4 Ω(HybridPro)
3 TAS5825M、在40W RMS 下驱动2.6 Ω
4-TAS5825P、 在 40W RMS 下驱动2.6 Ω (HybridPro)
全部处于单声道模式、500Hz 交叉。
谢谢!