This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:Hybrid-Pro 的升压转换器选择

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5825M, TAS5825PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237325/tas5825p-boost-converter-selection-for-hybrid-pro

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

您好:)

我目前正在设计一个使用2个 TAS5825P + 2个 TAS5825M 的设计、现在已经到了需要选择合适升压转换器的地步。

但我没有找到任何文档、说明如何选择合适的 升压转换器来 与 TAS5825P 的 Hybrid-Pro 功能配合使用、并希望 尽可能获得一些帮助和/或建议。

----------------

Q1:建议使用的最低开关频率是多少? (TAS:384KHz)

Q2:是否有任何环路增益要求?

Q3:由于 我要使用2个全范围驱动器和2个具有不同输出要求的低音炮、所以  改用2个独立的升压转换器会很有用吗?

Q4:此应用是否有任何两相升压转换器?

----------------

我的设计

输入:6.40V 至8.20V (2节锂离子电池)

升压器输出:9.80V 至20V 6.5A 峰值

-

1个 TAS5825M、在10W RMS 下驱动4 Ω

2-TAS5825P、在10W RMS 下驱动4 Ω(HybridPro)

3 TAS5825M、在40W RMS 下驱动2.6 Ω

4-TAS5825P、 在 40W RMS 下驱动2.6 Ω (HybridPro)

全部处于单声道模式、500Hz 交叉。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    问题1:在我们的器件中、384k 是最低开关频率。

    Q2:无需环路增益。

    Q3:由于电源没有那么高、您可以配置2个 GPIO 器件以开漏并将它们连接在一起。

    Q4:由于功率没有那么高、不需要使用两相升压。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse:)

    感谢您的回复!

    对于 Q1、放大器频率设置为384KHz、基于此、升压器的最低开关频率应该是多少?

    --

    对于 Q2;好的、谢谢:)

    --

    至于 Q3、我知道可以将2个以上的 TAS5825P 一起用于 Hybrid-Pro、但由于并非所有放大器都需要、升压器的输出会波动、难道不会引入噪声和降低效率?

    --

    与 Q4一样、输出功率可能不是很高、但 两相升压器将提供更少的纹波和更稳定的输出、尤其是当输入电压像我的那样低时。 是否有任何与此应用兼容的2相提升器?

    --

    添加了问题 Q5;在为此应用选择升压转换器时、有什么具体注意事项吗、或者几乎所有升压转换器都适用于吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diederik:


    1. 升压的开关频率与放大器无关、通常高于100kHz 的频率用于尺寸较小的电感器、但这不是具体的要求
    2. 已解决
    3. 您能否解释一下您为什么混合使用 TAS5825M 和 TAS5825P、由于升压器中由于控制方式存在变化、我无法将 H 类控制的升压控制器连接到不支持 Hybrid-Pro 的器件。
    4. 我们没有具体的建议、但您可以访问电源管理论坛、概述您的输出功率要求、输出/输入电压、电流要求以及对实现 H 类控制的 SYNC 引脚的需求。 使用两相升压取决于输出功率需求。
    5. 确保升压至所需电压的钳位时间小于 H 类延迟。

    此致、


    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:)

    感谢您的回复!

    -

    对于 Q1、开关频率不应该与放大器开关频率相差一定量?

    例如、如果放大器运行在384KHz 下、升压器运行在385KHz 下、由于它之间的间隔仅为1KHz、这是否会产生不必要的噪声?

    此外、如果升压器运行频率为100KHz、放大器运行频率为384KHz、这是否意味着升压器 将无法像放大器那样快速响应?

    我还注意到、在 TAS5825PEVM 中、升压器以440KHz 的频率运行、这是什么原因?

    -

    对于 Q3、我将使用 TAS5825M 来实现偏移限制和动态 EQ、此处理后的信号将使用 SDOUT 发送到 TAS5825P、以实现 Hybrid-Pro 功能。 TAS5825M 将不会用于 Hybrid-Pro 功能、仅用于 TAS5825P。 我添加了一个简单的方框图来展示这一点。

    注意:Hybrid-Pro 的 TAS5825P 延迟将通过不同的 DSP (图中的"PrimaryDSP")进行补偿。

    -

    对于第4季度、我目前计划使用 LTC3784升压器 IC、我认为该 IC 可以。

    -

    对于 Q5、在本例中、升压器必须能够在4ms (最大 H 类延迟)内从9.80V 摆动到20.20V、并且必须稳定、正确吗?

    -

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diederik:

    TAS5825具有高 PSRR、因此不必担心。 前向延迟还使升压控制器有时间响应

    TAS5825P 在处理流程中具有前向延迟、允许 Hybrid Pro PWM 信号根据需要的值配置 dc-dc 控制器。 我们不建议通过 H 类控制升压控制不支持 H 类的器件的 PVDD、因为它没有延迟、所以存在失真和削波削波风险

    4.如果它能够满足您的输出电压和电流需求来驱动必要的输出功率、则应该没问题、但建议您在大多数外部升压转换器中配置 EVM、并测试它是否满足您的系统需求

    5.是,但也要记住,如果使用96k 流量,则此延迟会减半,因此取决于您的配置。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:)

    感谢您的回复!

    -

    好的、现在一切都很清楚、谢谢:)

    -

    Q3:对于您提到的延迟、H 类前向查找所产生的延迟 在我的 Primary-DSP 中得到补偿 (如 上文第  图)

    在本例中、TAS5825M 处理左右两个通道、但只会输出右通道本身、TAS5825P 仅从 TAS5825M 的 SDOUT 输出左通道 (如上文所示)。 图)。

    这意味着、如果我仅在右侧通道(TAS5825M)上施加与 H 类配置相同的延迟、我会假设两个通道都将再次同步、并且不会出现任何问题。

    -

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diederik:

    我只建议对您的系统进行原型设计、以确保 处理和 h 类行为符合预期、但很高兴我能回答您的一些问题。

    此致、
    路易斯