https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237269/pcm6360-q1-tdm16
器件型号:PCM6360-Q1大家好、
PCM6360是否支持 TDM16?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237269/pcm6360-q1-tdm16
器件型号:PCM6360-Q1大家好、
PCM6360是否支持 TDM16?
谢谢。
嘿、Iris、
PCM6360能够处理的最大 BCLK 为24.576MHz 、数据表指出它处于主模式、但您应该期望在从模式下具有相同的行为。 表底部的注释说明了当 SDOUT 边沿和 bck 边沿极性不同时会发生的情况。 如果 SDOUT 边沿以相反的极性锁存到 BCK 的边沿、BCK 将降至18.5MHz。
对于 BCLK=16*32*48kHz=24.576MHz,您可以通过确保 SDOUT 和 BCK 边沿 具有 相同的极性(这已经是默认值),并通过确保采样率和通道数相乘得到24.576MHz,即 x_num_ch*SR*32必须等于24.576MHz 来保持这一点。 如果使用 ASI_CFG0寄存器(页面= 0x00、地址= 0x07)[RESET = 30h]反转 bck 极性、则将 bck 限制 为18.5MHz。

此致、
Ore.