This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:如何禁用自动静音。

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239880/pcm5121-how-to-disable-the-auto-mute

器件型号:PCM5121

大家好、

我要禁用自动静音。 我已将 PCM5121的数据表弄红。
但是、下面所附表部分似乎有错误。
请告诉我澄清一下。
要禁用自动静音、我应该发送0x04吗?

并且、它说不访问 RSV 位、但可以发送0、对吧?

此致、

纪之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noriyuki

    我同意你, 它不是写的很清楚。 下面我试着解释一下。

    自动静音控制:此位只控制零采样检测时自动静音的行为。 这意味着它控制 L 和 R 通道是 独立启用自动静音功能还是同时启用自动静音功能。  这意味着如果它为 0、 则可以分别为左声道和右声道启用或禁用自动静音。   如果该位为1、您 无法禁用其中一个的自动静音、也无法启用另一个的自动静音。 您必须  同样为左右声道启用/禁用自动静音。

    AMLE (左侧自动静音 启用)  启用或禁用 左侧通道上的自动静音。  但是 、如果您禁用 左 声道自动静音 并 将 ACTL 设置为1、则  无法启用右声道自动静音。  

    0:禁用 通道自动静音1:启用 通道自动静音

    基本而言,当 ACTL=0时,AMLE 和 AMRE 将启用或禁用每个通道的自动静音。 但是,如果 ACTL (自动静音控制)已设置为1,那么如果要在一个频道中启用自动静音,则还必须为另一个频道启用自动静音。  

    通常不能对 RSV 位进行写入、 因此 这些位的值应为0。   

    您可以写入0x04 以禁用两个通道上的自动静音。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的解释。
    我清楚地理解。

    此致、

    纪之