Other Parts Discussed in Thread: PCM5121
大家好、
我要禁用自动静音。 我已将 PCM5121的数据表弄红。
但是、下面所附表部分似乎有错误。
请告诉我澄清一下。
要禁用自动静音、我应该发送0x04吗?

并且、它说不访问 RSV 位、但可以发送0、对吧?
此致、
纪之
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Noriyuki:
我同意你, 它不是写的很清楚。 下面我试着解释一下。
自动静音控制:此位只控制零采样检测时自动静音的行为。 这意味着它控制 L 和 R 通道是 独立启用自动静音功能还是同时启用自动静音功能。 这意味着如果它为 0、 则可以分别为左声道和右声道启用或禁用自动静音。 如果该位为1、您 无法禁用其中一个的自动静音、也无法启用另一个的自动静音。 您必须 同样为左右声道启用/禁用自动静音。
AMLE (左侧自动静音 启用) 启用或禁用 左侧通道上的自动静音。 但是 、如果您禁用 左 声道自动静音 并 将 ACTL 设置为1、则 无法启用右声道自动静音。
0:禁用 通道自动静音1:启用 通道自动静音
基本而言,当 ACTL=0时,AMLE 和 AMRE 将启用或禁用每个通道的自动静音。 但是,如果 ACTL (自动静音控制)已设置为1,那么如果要在一个频道中启用自动静音,则还必须为另一个频道启用自动静音。
通常不能对 RSV 位进行写入、 因此 这些位的值应为0。
您可以写入0x04 以禁用两个通道上的自动静音。
此致、
阿拉什