This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:如何控制 TPA2028D1音量控制?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242538/tpa2028d1-how-to-i-control-tpa2028d1-volume-control

器件型号:TPA2028D1

你好,我是 Luis

让我来提一个问题。

我对 TPA2028D1 音量控制有疑问、

[测试电路]

将1kHz 正弦波输入到 IN+、IN-、并将 RC 滤波器(R-1k Ω、 -4.7nF)连接到 OUT+、OUT -  

输入信号为1kHz 正弦波、输出也为1kHz 正弦波。

[测试结果]  

我尝试更改固定增益值并在  

但所有输出始终相同。

固定增益值不影响输出正弦波电压电平吗?

如何更改输出正弦波电压电平?

通道1:1Vpp、1kHz 正弦波)
M (输出):CH2 - CH 3

通道2:放大器 输出+
通道3:放大器输出-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    TPA2028D1具有一些音频处理功能、例如限制器和压缩、信号可能会受到这些功能的限制、使得增益变化不会影响输出信号? 您可以尝试以下几种方法:

    • 您可以使用较低的输入信号振幅进行测试、直到您看到输出信号振幅也发生变化。 然后进一步减小输入信号并更改增益、由于信号将低于设定的限值、您现在可能会因增益而看到一些影响。
    • 您几乎可以禁用器件中的所有功能:
      • 将压缩设置为1:1
      • 使用寄存器6的位7禁用输出限制器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这是我的错。 此问题已清除